DUG_Fönster-/dörrsensor_WH-06

Återställa enheten

Du kan manuellt återställa sensorn till fabriksinställningarna.
För att återställa sensorn:
  1. Ta bort den primära delen från basplattan genom att dra den uppåt.
  2. Tryck snabbt på funktionsknappen 3 gånger (<0,5 s) och sedan på funktionsknappen en gång (>10 s), lysdioden blinkar röd efter 10 s och släpp sedan funktionsknappen.
    När sensorn har återställts slutar lysdioden blinka. Sedan startas sensorn om och blinkar grönt i några sekunder.
    OBS: Efter återställningen släcks lysdioden för att spara batteri.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?