DUG_Fönster-/dörrsensor_WH-06

Tekniska data

Batteri

3 VDC, CR2450

Batteriets livslängd

Upp till 5 år (kan variera beroende på användning, frekvens för uppdatering av firmware och miljö mm)

Nominell effekt

≤90 mW

IP-klass

IP20

Användningsfrekvens

2405–2480 MHz

Max. överförd radiofrekvenseffekt

≤7 dBm

Driftstemperatur

-10 °C till 50 °C

Relativ luftfuktighet

10 % till 95 %

Mått för primärdel (H × B × D)

50,3 × 33,0 × 16,3 mm

Mått för sekundärdel (H × B × D)

50 × 9 × 9 mm

Kommunikationsprotokoll

Zigbee 3.0-certifierad

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?