QGH27523

Programmation et configuration

DANGER
risque d’électrocution, d’explosion ou éclair d’arc électrique
Veiller à lire et comprendre les instructions des directives d’utilisation NHA60269, « Installation et entretien des systèmes de variateur », avant d’effectuer les procédures de ces directives.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

Réglages d’usine

Si le convertisseur de puissance a été remplacé ou remis aux réglages d’usine, il pourrait être nécessaire de régler les valeurs de certains paramètres. Les réglages des paramètres sont inclus dans la documentation fournie avec l’appareil.

Réglage des paramètres de déclenchement du disjoncteur PowerPacT™

Certains disjoncteurs ont des paramètres de déclenchement qui ont besoin d’un réglage en fonction de l’application ou du type de moteur. Pour plus de renseignements sur les paramètres de déclenchement, consulter les directives d’utilisation des disjoncteurs fournies avec l’appareil ou disponibles pour un téléchargement de la bibliothèque technique à www.se.com.

Cadran FLA et Im du disjoncteur PowerPacT J

Réglage du relais de surcharge

Toujours s’assurer que le réglage du relais de surcharge ne dépasse pas le courant pleine charge du moteur ou le courant nominal du convertisseur de puissance indiqué sur la plaque signalétique de ce dernier, selon le courant le moins élevé.

Le tableau Fourchette de réglages du relais de surcharge pour un fonctionnement de dérivation à pleine tension fournit la gamme des réglages pour les relais de surcharge en fonction de la puissance nominale et de la tension. Contacter Schneider Electric si la gamme des réglages ne convient pas à l’application préconisée.

Fourchette de réglages du relais de surcharge pour un fonctionnement de dérivation à pleine tension

cv

460 V

150

132–220

200

200–330

250

200

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.