配电保护
简介
MicroLogic 脱扣单元设计用于提供过流和接地故障电流保护。
描述
选择保护特性时应考虑以下各点:
-
过载电流(过载和短路)和潜在接地故障电流
-
需要保护的导线。
-
设备之间的协调和保护类型。
-
是否存在谐波电流。
保护特性可通过脱扣曲线表示,它说明断路器脱扣时间与测量的电流和保护设置的函数关系。保护设置在 MicroLogic 脱扣单元的额定电流 In 上标示。
额定电流 In
保护设置范围取决于额定电流 In,这个值由插入 MicroLogic 脱扣单元的互感器插头定义。
MicroLogic 2.0 脱扣单元
MicroLogic 2.0 脱扣单元提供:
-
长延时过流保护 (Ir)
-
瞬时过流保护 (Isd)
MicroLogic 2.0 脱扣单元的保护功能可在没有辅助供电的情况下运行。该脱扣单元通过流经断路器的电流供电。
MicroLogic 5.0 脱扣单元
MicroLogic 5.0 脱扣单元提供:
-
长延时过流保护 (Ir)
-
短延时过流保护 (Isd)
-
瞬时过流保护 (Ii)
MicroLogic 5.0 脱扣单元的保护功能可在没有辅助供电的情况下运行。该脱扣单元通过流经断路器的电流供电。
MicroLogic 6.0 脱扣单元
MicroLogic 6.0 脱扣单元提供:
-
长延时过流保护 (Ir)
-
短延时过流保护 (Isd)
-
瞬时过流保护 (Ii)
-
接地故障保护 (Ig)
MicroLogic 6.0 脱扣单元的保护功能可在没有辅助供电的情况下运行。该脱扣单元通过流经断路器的电流供电。