测试 MicroLogic 脱扣单元
使用安装在 PC 上并通过 Service Interface 连接到 MicroLogic 脱扣单元的 EcoStruxure Power Commission 软件来测试脱扣单元。
测试架构
有关更多信息,请参阅 GDE78167 Service Interface - 说明书。
使用 EcoStruxure Power Commission 软件进行功能测试
EcoStruxure Power Commission 软件让您能够通过 Service Interface 对 MicroLogic 脱扣单元执行以下操作:
-
自动脱扣曲线测试
-
设备检查(强制脱扣测试)
有关更多信息,请参阅 DOCA0170ZH Service Interface - 用户指南。