DOCA0217ZH-00

接地故障保护

简介

接地故障保护可防止相线至接地线故障,它比仅根据相电流进行保护更加灵敏。它通常用于 TN-S 系统,但也可用于其他接地系统。

保护导线中的接地故障可能导致故障现场或导线出现局部温升。

注: 接地故障保护也称作地线故障保护。

接地故障和中性线保护是独立的,因此可以相互组合。

接地故障保护有两种类型:

  • 剩余接地故障保护基于相电流和中性线电流的总和。它检测断路器下游的故障。

  • 电源接地回路 (SGR) 接地故障保护基于外部传感器、电源接地回路 (SGR) 电流互感器通过 MDGF 模块传送的信号。它检测断路器上游和下游的故障。

    传感器与断路器之间的最大距离为 10 米。

可用性

下列设备提供接地故障保护功能:

  • MicroLogic 6.0 脱扣单元

  • 3 极断路器和 4 极断路器

可使用下列外部互感器:

  • 外部中性线电流互感器 (ENCT):测量中性线上的电流。有关 ENCT 安装的说明,请参阅 ENCT 说明书。

  • 电源接地回路保护:包括接地故障保护和变压器中性点至接地的接头附近安装的 SGR 互感器。

接地故障保护通过流经断路器内部电流互感器的电流供电,不需要附加外部供电。

工作原理

接地故障电流根据断路器配置进行计算或测量,如下表所示。

断路器配置

Ig 接地故障电流

3P

Ig= I1 + I2 + I3

4P

Ig = I1 + I2 + I3 + IN

3P + ENCT

Ig = I1 + I2 + I3 + IN (ENCT)

3P4P + SGR

Ig = ISGR

@writer: the diagram is shared in MTZ MicroLogic B and NS MicroLogic Basic user guides.

接地故障保护吸合电流 Ig 设定接地故障电流的水平,在此接地故障电流水平下,当达到接地故障保护时间延迟 tg 时,断路器脱扣。

时间延迟 tg 设定时间长度,在此期间,断路器承载接地故障保护吸合电流 Ig 范围之内的接地故障电流。

可以将时间延迟 tg 调整至:

  • 四个设定值 (I²t ON)。在这种情况下,脱扣曲线为反时限曲线,最大 2 x Ir,表示时间延迟随着电流增加而减少。超过 2 x Ir,脱扣曲线为定时限曲线,具有恒定脱扣时间。

  • 五个设定值 (I²t OFF)。在这种情况下,脱扣曲线为定时限曲线,具有恒定脱扣时间。

接地故障保护基于各相和中性线的实际 RMS 电流。

为了在间歇性电气故障时脱扣,脱扣单元累积接地故障脱扣范围内的间歇性电流(持续时间较短,不足以触发脱扣)。此类累积可导致比设定值更短的脱扣时间。

设置保护

接地故障保护设置为:

  • Ig:接地故障保护吸合电流

  • tg:接地故障保护时间延迟

  • I²t (tg):接地故障保护曲线(I²t ON 或 I²t OFF)

它们可以使用位于 MicroLogic 脱扣单元正面的 Igtg 多位旋钮来设置。

保护设置

接地故障吸合电流 Ig 和时间延迟 tg 值可单独设置,对于剩余和电源接地回路接地故障保护功能,这些值都相同。

Lg 吸合电流(精度 ±10%)

   

A

B

C

D

E

F

G

H

J

In ≤ 400 A

Ig = In x...

0.3

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

400 A < In ≤ 1200 A

Ig = In x...

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

In > 1200 A

Ig = ...

500 A

640 A

720 A

800 A

880 A

960 A

1040 A

1120 A

1200 A

tg 时间延迟 (s)

I²t OFF

0

0.1

0.2

0.3

0.4

I²t ON

0.1

0.2

0.3

0.4

I²t ON 或 I²t OFF 状态下,In 1200A 时的脱扣时间 (ms)

最长可复位时间

20

80

140

230

350

最长分断时间

80

140

200

320

500

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.