DOCA0217ZH-00

MicroLogic 脱扣单元描述

MicroLogic 2.0 脱扣单元

  1. 顶部扣件

  2. 保护盖铅封固定件

  3. 断路器接口

  4. 底部扣件

  5. 护盖

  6. 开盖点

  7. 长延时额定插头

  8. 长延时额定插头用螺钉

  9. 长延时电流设置 Ir

  10. 长延时时间延迟 tr

  11. 短延时吸合电流 Isd

  12. 保护盖上的二维码,用于访问产品信息

  13. 测试接口

  14. 过载指示 LED

MicroLogic 5.0 脱扣单元

  1. 顶部扣件

  2. 保护盖铅封固定件

  3. 断路器接口

  4. 底部扣件

  5. 护盖

  6. 开盖点

  7. 长延时额定插头

  8. 长延时额定插头用螺钉

  9. 长延时电流设置 Ir

  10. 长延时时间延迟 tr

  11. 短延时吸合电流 Isd

  12. 短延时时间延迟 tsd

  13. 瞬时吸合电流 Ii

  14. 保护盖上的二维码,用于访问产品信息

  15. 测试接口

  16. 过载指示 LED

MicroLogic 6.0 脱扣单元

  1. 顶部扣件

  2. 用于外部连接的端子块

  3. 电池外壳

  4. 保护盖铅封固定件

  5. 断路器接口

  6. 底部扣件

  7. 护盖

  8. 开盖点

  9. 长延时额定插头

  10. 长延时额定插头用螺钉

  11. 长延时电流设置 Ir

  12. 长延时时间延迟 tr

  13. 短延时吸合电流 Isd

  14. 短延时时间延迟 tsd

  15. 接地故障吸合电流 Ig

  16. 接地故障时间延迟 tg

  17. 测试接口

  18. 接地故障保护测试按钮

  19. 瞬时吸合电流 Ii

  20. 过载指示 LED

  21. 保护盖上的二维码,用于访问产品信息

  22. Test/Reset 按钮

  23. 自动保护脱扣原因指示 LED

  24. 接地故障脱扣原因指示 LED

  25. 短延时或瞬时脱扣原因指示 LED

  26. 长延时脱扣原因指示 LED

过载指示 LED

LED 描述

过载报警:负载超过长延时保护 Ir 设置的 105%。

二维码

在智能手机运行 QR 读码器且连接到互联网的情况下,扫描 MicroLogic 脱扣单元保护盖上的 QR 代码时,会显示 Go2SE 登录页。登录页显示了一些设备相关信息,以及菜单列表。

互感器插头

保护范围取决于额定电流 In,这个值由位于 MicroLogic 脱扣单元下方的互感器插头定义。

脱扣原因指示 LED (MicroLogic 6.0)

LED 描述

由于长延时保护导致的脱扣

由于短延时保护或瞬时保护导致的脱扣

由于接地故障保护导致的脱扣

由于自动保护导致的脱扣

激活后,LED 保持亮起,直到本地复位。

注:
  • 导致脱扣的原因可能同时有多个。按时间顺序指示上次脱扣原因的 LED 是唯一保持亮起的指示灯。

  • 电池保持脱扣原因指示。如果没有指示,请检查电池。

接地故障保护测试按钮 (MicroLogic 6.0)

此测试按钮用于测试 MicroLogic 6.0 脱扣单元的接地故障保护

Test/Reset 按钮 (MicroLogic 6.0)

使用 Test/Reset 按钮,可:

  • 复位脱扣原因指示:

    1. 确定断路器脱扣的原因。保持脱扣原因指示,直到脱扣单元复位此指示。

    2. 按下 Test/Reset 按钮。

    3. 检查脱扣单元的参数设置。

  • 检查电池:按下 Test/Reset(测试/复位)按钮,检查脱扣原因指示 LED 的亮度。如果 LED 昏暗或未亮起,则更换电池

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.