长延时额定插头
可使用四个可互换的长延时额定插头中的一个来限制长延时吸合电流设置范围,以提高长延时过流保护的精度。
选择长延时额定插头
MicroLogic 脱扣单元上长延时电流设置的设置范围由长延时额定插头定义。
下表列出了可用的额定插头:
| 部件号 |
Ir 值的设置范围 |
|
|---|---|---|
|
C33542 |
标准 |
0.4-1 x Ir |
|
C33543 |
低设置 |
0.4-0.8 x Ir |
|
C33544 |
高设置 |
0.8-1 x Ir |
|
C33545 |
无长延时保护时,Ir = In(对于短延时保护设置) |
|
-
长延时电流设置 Ir 为 0.4。
-
长延时时间延迟 tr 对应于调整旋钮所指示的值。
更换步骤
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或弧闪的危险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
| 注意 |
|---|
|
脱扣单元性能退化的危害
在进行介电强度测试之前,必须断开与设备相连的所有电气辅助装置(比如,MX 或 MN 线圈)。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
按照以下步骤更改或拆除额定插头。
危险