DOCA0217ZH-00

测试接地故障保护

接地故障保护的运行测试如下:

  1. 确认断路器已合闸。
  2. 使用薄螺丝刀快速推入(持续时间少于 1 秒)MicroLogic 脱扣单元正面的 TEST button
  3. 断路器脱扣。
  4. 如果断路器未脱扣,请联系现场服务代表。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.