短延时过流保护
简介
短延时过流保护有助于以全面的保护级别保护设备免受相对相短路、相对中性线短路和相对地短路的损坏。它包括两个特性,定时和反时,它们取决于 I²t 设置的状态。
可用性
下列设备提供短延时过流保护:
-
MicroLogic 5.0 和 6.0 脱扣单元
-
3 极断路器和 4 极断路器
短延时过流保护通过流经断路器内部电流互感器的电流供电,不需要附加外部供电。
工作原理
短延时过流吸合电流 Isd 设定短路电流的水平,在此短路电流水平下,当达到短延时过流时间延迟时断路器脱扣。
短延时过流时间延迟 tsd 设定时间长度,在此期间,断路器承载短延时过流吸合电流范围之内的短路电流。
可以将短延时过流时间延迟调整至:
-
四个设定值(I²tON)。
-
最大 10 Ir,脱扣曲线为反时限曲线。时间延迟随着电流增加而减少。
-
超过 10 Ir,脱扣曲线为定时限曲线,具有恒定脱扣时间。
-
-
五个设定值(I²t OFF)。脱扣曲线为定时限曲线,具有恒定脱扣时间。
短延时过流保护基于各相和中性线的实际 RMS 电流。
为了在间歇性故障时脱扣,脱扣单元累积短延时脱扣范围内的间歇性电流(持续时间较短,不足以触发脱扣)。此类累积可导致比设定值更短的脱扣时间。
设置保护
短延时过流保护设置为:
-
Isd:短延时过流保护吸合电流
-
tsd:短延时过流保护时间延迟
-
I²t (tsd):短延时过流保护曲线(I²t ON 或 I²t OFF)
它们可以使用位于 MicroLogic 脱扣单元正面的 Isd 和 tsd 多位旋钮来设置。
保护设置
短延时吸合电流 Isd。
|
吸合电流(精度 ±10%) |
Isd = Ir x ... |
1.5 |
2 |
2.5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
10 |
短延时时间延迟 tsd。
|
tsd 时间延迟 (s) |
I²t OFF |
0 |
0.1 |
0.2 |
0.3 |
0.4 |
|
I²t ON |
– |
0.1 |
0.2 |
0.3 |
0.4 |
|
|
在 I²t ON 或 I²t OFF 状态下,10 x Ir 时的脱扣时间 (ms) |
最长可复位时间 |
20 |
80 |
140 |
230 |
350 |
|
最长分断时间 |
80 |
140 |
200 |
320 |
500 |