中性线保护
简介
长延时过流保护功能专门针对中性线保护。
可用性
下列设备提供中性线保护功能:
-
MicroLogic 2.0, 5.0和 6.0 脱扣单元
-
4 极断路器
描述
如果中性线导体的截面积至少等于相线导体的截面积,并且中性线上的电流不会超过相线导体上的电流值,则没有必要为中性线导体提供过流保护。
下列情况下,必须为中性线导体提供过流保护:
-
中性线导体的截面积小于相线导体的截面积
-
安装了可产生三阶谐波(或其倍数)的非线性负载
MicroLogic 脱扣单元适用于以下保护类型。
|
可能的类型 |
中性线保护 |
|---|---|
|
4P、3D |
熄灭 |
|
4P、3D + N/2 |
半中性线 |
|
4P、4D |
全中性线 |
|
P:极点,D:脱扣单元,N:中性线保护 |
|
工作原理
中性线保护具有与相线保护相同的特性:
-
其吸合电流与长延时保护吸合电流 Ir 成正比。
-
它具有与长延时保护相同的 tr 时间延迟值。
-
其短延时保护和瞬时保护完全相同。
设置中性线保护
在四极断路器上,可以使用 ComPacT NS 断路器上的三位旋钮为第四极选择中性线保护类型:
-
中性线不受保护 (4P 3D)
注: 对于 4P 3D 设置,中性线中的电流不得超过断路器的额定电流。 -
0.5 In 时的中性线保护(3D + N/2,出厂设置)
-
In 时的中性线保护 (4P 4D)
-
中性线保护三位旋钮的护盖。
按照以下步骤设置中性线保护类型。
中性线保护的设置值
下表显示中性线长延时保护的设定值和所选中性线保护类型的吸合电流:
|
中性线保护类型 |
中性线长延时吸合电流值 |
|
|---|---|---|
|
OFF |
中性线无长延时保护 |
|
|
N/2(出厂设置) |
Ir/2 |
|
|
N |
Ir |
|