DOCA0217ZH-00

瞬时过流保护

简介

瞬时过流保护有助于防止设备出现相线至相线、相线至中性线以及相线至接地短路。该保护以定时特性运行。它在超过设定电流时立即脱扣,无其他时间延迟。

可用性

下列设备提供瞬时过流保护:

  • MicroLogic 2.0, 5.06.0 脱扣单元

  • 3 极断路器和 4 极断路器

它通过流经断路器内部电流互感器的电流供电,不需要附加外部供电。

工作原理

瞬时过流保护吸合电流设定短路电流的水平,在此短路电流水平下,断路器脱扣,无故意时间延迟。

在瞬时过流吸合电流调整至与短延时过流吸合电流设置相同或更低时,瞬时过流保护将超控短延时过流保护。

设置 MicroLogic 2.0 的瞬时保护

瞬时保护吸合电流 Isd 藉由 MicroLogic 脱扣单元正面的 IrIsd 多位旋钮来设置。

设置值以 Ir 的倍数为单位。

  1. 首先设置长延时保护。设置吸合电流为 Ir

  2. Isd 多位旋钮转到所需的值。

  3. Isd = Isd 设置 x Ir

Isd 设置值为:1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10。

准确度:+/-10%

注: 无法调节脱扣时间。脱扣时间特性为:
  • 最长可复位时间:20 ms

  • 最长分断时间:80 ms

设置 MicroLogic 5.06.0 的瞬时保护

瞬时保护吸合电流 Ii 藉由 MicroLogic 脱扣单元正面的 Ii 多位旋钮来设置。

设置值以 In 的倍数为单位。

  1. Ii 多位旋钮转到所需的值。

  2. Ii = Ii 设置 x In

Ii 设置值为:2、3、4、5、6、8、10、12、15 和 off。

准确度:+/-10%

off 设置可禁用瞬时过流保护。

注: 无法调节脱扣时间。脱扣时间特性为:
  • 最长可复位时间:20 ms

  • 最长分断时间:80 ms

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.