Remplacement de la pile interne (MicroLogic 6.0)
Pile interne
La pile interne alimente les voyants de signalisation de cause de déclenchement fournis par les déclencheurs MicroLogic 6.0.
La pile interne du déclencheur MicroLogic peut être remplacée sur site lorsqu'elle est déchargée.
Commandez une pile neuve dans son boîtier en utilisant la référence du catalogue Schneider Electric 33593.
-
Pile au lithium
-
1/2 AA, 3,6 V, 900 mA/h
-
Température ambiante : -55 °C à 130 °C (-67 °F à 266 °F)
Remplacement de la pile interne
DANGER |
|---|
|
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU
D'ARC ÉLECTRIQUE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Procédez comme suit pour remplacer la pile interne :
-
Retirez le capot avant du disjoncteur comme indiqué dans la notice d'installation de l'appareil.
-
Retirez le cache du logement de pile avec la pile : introduisez la pointe d'un tournevis fin dans l'encoche et tournez pour extraire du déclencheur la pile et son cache.
@Writer: image shared in MTZ MicroLogic B and NS MicroLogic Basic user guides. -
Mettez en place le nouvel ensemble pile-cache.
@Writer: image shared in MTZ MicroLogic B and NS MicroLogic Basic user guides. -
Appuyez sur le bouton Test/Reset pour tester la nouvelle pile.
-
Réinstallez le capot avant du disjoncteur comme indiqué dans la notice d'installation de l'appareil.
DANGERRISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE- Replacez le capot avant du disjoncteur avant de mettre le disjoncteur sous tension pour empêcher tout accès aux bornes sous tension.
- Ne pincez pas les fils lorsque vous réinstallez le capot avant.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.