DOCA0217FR-00

Description du déclencheur MicroLogic

Déclencheur MicroLogic 2.0

  1. Attache supérieure

  2. Plombage pour capot de protection

  3. Raccordement avec le disjoncteur

  4. Attache inférieure

  5. Capot de protection

  6. Point d'ouverture du capot

  7. Calibreur long retard

  8. Vis pour calibreur long retard

  9. Réglage du courant long retard Ir

  10. Temporisation long retard tr

  11. Seuil de déclenchement court retard Isd

  12. Code QR sur le capot de protection, pour accéder aux informations produit

  13. Connecteur de test

  14. Voyant de signalisation de surcharge

Déclencheur MicroLogic 5.0

  1. Attache supérieure

  2. Plombage pour capot de protection

  3. Raccordement avec le disjoncteur

  4. Attache inférieure

  5. Cache de protection

  6. Point d'ouverture du capot

  7. Calibreur long retard

  8. Vis pour calibreur long retard

  9. Réglage du courant long retard Ir

  10. Temporisation long retard tr

  11. Seuil de déclenchement court retard Isd

  12. Temporisation court retard tsd

  13. Seuil de déclenchement instantané Ii

  14. Code QR sur le capot de protection, pour accéder aux informations produit

  15. Connecteur de test

  16. Voyant de signalisation de surcharge

Déclencheur MicroLogic 6.0

  1. Attache supérieure

  2. Bornier pour raccordements externes

  3. Logement de pile

  4. Plombage pour capot de protection

  5. Raccordement avec le disjoncteur

  6. Attache inférieure

  7. Cache de protection

  8. Point d'ouverture du capot

  9. Calibreur long retard

  10. Vis pour calibreur long retard

  11. Réglage du courant long retard Ir

  12. Temporisation long retard tr

  13. Seuil de déclenchement court retard Isd

  14. Temporisation court retard tsd

  15. Seuil de déclenchement pour défaut à la terre Ig

  16. Temporisation défaut à la terre tg

  17. Connecteur de test

  18. Bouton de test de la protection contre les défauts à la terre

  19. Seuil de déclenchement instantané Ii

  20. Voyant de signalisation de surcharge

  21. Code QR sur le capot de protection, pour accéder aux informations produit

  22. Bouton Test/Reset

  23. Voyant de signalisation de cause de déclenchement de la protection automatique

  24. Voyant de signalisation de cause de déclenchement sur défaut à la terre

  25. Voyant de signalisation de cause de déclenchement court retard ou instantané

  26. Voyant de signalisation de cause de déclenchement long retard

Voyant de signalisation de surcharge

Voyant Description

Alarme de surcharge : la charge dépasse 105 % de la valeur du paramètre Ir de la protection long retard.

Code QR

Lorsque le code QR figurant sur le capot de protection d'un déclencheur MicroLogic est scanné avec un smartphone équipé d'un lecteur de code QR et connecté à Internet, la page d'accueil Go2SE s'affiche. Cette page affiche des informations sur l'appareil ainsi qu'une liste de menus.

Calibreur

Les plages de protection dépendent du courant nominal In, défini par le calibreur présent sous le déclencheur MicroLogic.

Voyant de signalisation de cause de déclenchement (MicroLogic 6.0)

Voyant Description

Déclenchement suite à la protection long retard.

Déclenchement suite à la protection court retard ou instantanée.

Déclenchement suite à la protection contre les défauts à la terre.

Déclenchement suite à la protection automatique

Un voyant allumé le reste jusqu'à ce qu'il soit réinitialisé localement.

NOTE:
  • Un certain nombre de causes simultanées peuvent entraîner un déclenchement. Le voyant indiquant la dernière cause de déclenchement (chronologiquement) est le seul à rester allumé.

  • La pile conserve les indications de cause de déclenchement. En l'absence de toute indication, vérifiez la pile.

Bouton de test de la protection contre les défauts à la terre (MicroLogic 6.0)

Le bouton de test est utilisé pour tester la protection contre les défauts à la terre du déclencheur MicroLogic 6.0.

Bouton Test/Reset (MicroLogic 6.0)

Utilisez le bouton Test/Reset pour :

  • Réinitialiser les indications de cause de déclenchement :

    1. Déterminez pourquoi le disjoncteur s'est déclenché. L'indication de cause de déclenchement est maintenue jusqu'à ce qu'elle soit réinitialisée sur le déclencheur.

    2. Appuyez sur le bouton Test/Reset.

    3. Vérifiez les réglages du déclencheur.

  • Tester la pile : appuyez sur le bouton Test/Reset pour vérifier la luminance des voyants de signalisation de cause de déclenchement. Si les voyants sont faibles ou ne s'allument pas, changez la pile.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.