Protection court retard contre les surintensités
Présentation
La protection court retard contre les surintensités permet de protéger les équipements contre les courts-circuits entre phases, phase à neutre et phase à terre en toute sélectivité. Elle inclut deux caractéristiques, le temps défini et le temps inverse, qui dépendent de l'état du paramètre I²t.
Disponibilité
La protection court retard contre les surintensités est disponible sur :
-
MicroLogic 5.0 et 6.0
-
Disjoncteurs à 3 et 4 pôles
La protection court retard contre les surintensités est alimentée par le courant qui passe à travers les transformateurs de courant internes du disjoncteur. Elle ne nécessite pas d'alimentation externe supplémentaire.
Principe de fonctionnement
Le seuil de déclenchement Isd de la protection court retard contre les surintensités définit le niveau de courant de court-circuit auquel le disjoncteur se déclenche lorsque la temporisation de surintensité courte durée est atteinte.
La temporisation de surintensité courte durée tsd définit le temps pendant lequel le disjoncteur porte un court-circuit compris dans la plage des seuils de surintensité courte durée.
La temporisation de surintensité courte durée peut être ajustée à :
-
Quatre valeurs de paramètres avec I²t ON.
-
Jusqu'à 10 Ir, la courbe de déclenchement est une courbe de temps inverse. La temporisation diminue au fur et à mesure que le courant augmente.
-
Au-dessus de 10 Ir, la courbe de déclenchement est une courbe de temps défini avec un temps de déclenchement constant.
-
-
Cinq valeurs de paramètres avec I²t OFF. La courbe de déclenchement est une courbe de temps défini avec un temps de déclenchement constant.
La protection court retard contre les surintensités est basée sur le courant efficace véritable des phases et du neutre.
Pour se déclencher sur un défaut intermittent, le déclencheur accumule les courants intermittents compris dans la plage de déclenchement court retard qui ne durent pas assez longtemps pour provoquer un déclenchement. Cette accumulation peut engendrer des temps de déclenchement plus courts que ceux définis.
Configuration de la protection
Les paramètres de la protection court retard contre les surintensités sont les suivants :
-
Isd : seuil de déclenchement de la protection court retard contre les surintensités
-
tsd : temporisation de la protection court retard contre les surintensités
-
I²t (tsd) : courbe de protection court retard contre les surintensités (I²t ON ou I²t OFF)
Ils peuvent être réglés à l'aide des commutateurs rotatifs multi-positions Isd et tsd situés sur la face avant du déclencheur MicroLogic.
Paramètres de protection
Seuil d'activation de la protection court retard Isd.
|
Seuil (précision ± 10 %) |
Isd = Ir x ... |
1,5 |
2 |
2,5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
10 |
Temporisation de la protection court retard tsd.
|
Temporisation tsd (s) |
I²t OFF |
0 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
|
I²t ON |
– |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
|
|
Temps de déclenchement à 10 x Ir (ms) avec I²t ON ou I²t OFF |
Temps réinitialisable maximal |
20 |
80 |
140 |
230 |
350 |
|
Temps de coupure maximal |
80 |
140 |
200 |
320 |
500 |