DOCA0217FR-00

Protection contre les défauts à la terre

Présentation

La protection terre fournit une protection contre les défauts de phase à terre, qui est plus délicate que la protection basée sur le courant de phase uniquement. Elle est généralement utilisée dans les systèmes TN-S, mais peut également l'être dans d'autres systèmes à la terre.

Un défaut à la terre dans les conducteurs de protection peut provoquer une augmentation de la température locale sur le site du défaut ou dans les conducteurs.

NOTE: La protection contre les défauts à la terre est également appelée protection terre.

Les protections de terre et de neutre sont indépendantes et peuvent donc être combinées.

Il existe deux types de protection contre les défauts à la terre :

  • La protection contre les courants résiduels de défaut à la terre est basée sur la somme des courants des phases et du neutre. Elle détecte les défauts en aval du disjoncteur.

  • La protection contre les défauts à la terre SGR (Source Ground Return) est basée sur le signal fourni par un capteur externe, le transformateur de courant de retour à la terre (SGR) via le module MDGF. Elle détecte les défauts en amont et en aval du disjoncteur.

    La distance maximale entre le capteur et le disjoncteur est de dix mètres.

Disponibilité

La protection terre est disponible sur :

  • MicroLogic 6.0 déclencheurs

  • les disjoncteurs à 3 et 4 pôles

Des capteurs externes peuvent être utilisés :

  • Transformateur externe de courant du neutre (ENCT) : mesure du courant sur le neutre. Pour plus d'informations sur l'installation de ENCT, consultez l'instruction de service ENCT.

  • Protection de terre SGR : inclut une protection terre et un transformateur SGR installé autour de la connexion du point neutre du transformateur vers la terre.

La protection terre est alimentée par le courant qui passe à travers les transformateurs de courant internes du disjoncteur. Elle ne nécessite pas d'alimentation externe supplémentaire.

Principe de fonctionnement

Le courant de défaut de terre est calculé ou mesuré selon la configuration du disjoncteur, comme indiqué dans le tableau suivant.

Configuration du disjoncteur

Courant de défaut de terre Ig

3P

Ig = I1 + I2 + I3

4P

Ig = I1 + I2 + I3 + IN

3P + ENCT

Ig = I1 + I2 + I3 + IN (ENCT)

3P ou 4P + SGR

Ig = ISGR

@writer: the diagram is shared in MTZ MicroLogic B and NS MicroLogic Basic user guides.

Le seuil de déclenchement de la protection de terre Ig définit le niveau de courant de défaut à la terre auquel le disjoncteur se déclenche lorsqu'il atteint la temporisation de la protection de terre tg.

La temporisation tg définit la durée pendant laquelle le disjoncteur porte un défaut à la terre au sein de la plage Ig des seuils de protection de terre.

La temporisation tg peut être réglée sur :

  • Quatre valeurs de réglage avec I²t ON. Dans ce cas, la courbe de déclenchement est une courbe de temps inverse jusqu'à 2 x Ir, ce qui signifie que la temporisation diminue au fur et à mesure que le courant augmente. Au-dessus de 2 x Ir, la courbe de déclenchement est une courbe de temps défini avec un temps de déclenchement constant.

  • Cinq valeurs de réglage avec I²t OFF. Dans ce cas, la courbe de déclenchement est une courbe de temps défini avec un temps de déclenchement constant.

La protection contre les défauts à la terre est basée sur le courant efficace véritable des phases et du neutre.

Pour se déclencher sur un défaut électrique intermittent, le déclencheur accumule les courants intermittents compris dans la plage de déclenchement de défaut à la terre qui ne durent pas assez longtemps pour provoquer un déclenchement. Cette accumulation entraîne des temps de déclenchement plus courts que ceux définis.

Configuration de la protection

Les paramètres de la protection contre les défauts à la terre sont :

  • Ig : seuil de déclenchement de la protection contre les défauts à la terre

  • tg : temporisation de la protection contre les défauts à la terre

  • I²t (tg) : courbe de protection contre les défauts à la terre (I²t ON ou I²t OFF)

Ils peuvent être réglés à l'aide des commutateurs rotatifs multi-positions Ig et tg situés en face avant du déclencheur MicroLogic.

Paramètres de protection

Les valeurs de seuil de déclenchement Ig et de temporisation tg de la protection contre les défauts à la terre peuvent être réglées indépendamment et sont identiques pour les protections SGR (Source Ground Return) et résiduelle.

Seuil de déclenchement lg (précision ± 10 %)

   

A

B

C

D

E

F

G

H

J

In ≤ 400 A

Ig = In x...

0,3

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

400 A < In ≤ 1200 A

Ig = In x...

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

In > 1200 A

Ig = ...

500 A

640 A

720 A

800 A

880 A

960 A

1040 A

1120 A

1 200 A

Délai tg (s)

I²t OFF

0

0,1

0,2

0,3

0,4

I²t ON

0,1

0,2

0,3

0,4

Temps de déclenchement (ms) à In ou  1200A avec I²t ON ou I²t OFF

Temps réinitialisable maximal

20

80

140

230

350

Temps de coupure maximal

80

140

200

320

500

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.