Sustitución de la batería interna (MicroLogic 6.0)
Batería interna
La batería interna suministra alimentación a los indicadores LED de señalización de la causa del disparo en una unidad de control MicroLogic 6.0.
Cuando se agota, la batería interna de la unidad de control MicroLogic se puede sustituir in situ.
Solicite una batería nueva en la cubierta de su carcasa con el número de catálogo de Schneider Electric 33593.
-
Batería de litio
-
1/2 AA, 3,6 V, 900 mA/h
-
Temperatura ambiente: de -55 °C a 130 °C (de -67 °F a 266 °F)
Sustitución de la batería interna
PELIGRO |
|---|
|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O
ARCO ELÉCTRICO
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Siga este procedimiento para sustituir la batería interna:
-
Retire la cubierta frontal del interruptor automático tal como se indica en la hoja de instrucciones de dicho interruptor.
-
Retire la batería y la cubierta de la carcasa. Para ello, inserte la hoja de un destornillador de pequeño tamaño en la muesca de la cubierta de la carcasa de la batería y gírela para deslizar la cubierta y extraerla de la unidad de control.
@Writer: image shared in MTZ MicroLogic B and NS MicroLogic Basic user guides. -
Coloque la nueva batería y vuelva a colocar la cubierta de la carcasa en su sitio.
@Writer: image shared in MTZ MicroLogic B and NS MicroLogic Basic user guides. -
Vuelva a colocar la cubierta frontal del interruptor automático tal como se indica en la hoja de instrucciones del mismo.
PELIGRORIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO- Vuelva a colocar la cubierta frontal del interruptor automático antes de conectar la alimentación del interruptor para evitar el acceso a los terminales con corriente.
- Procure que los cables no queden atrapados cuando vuelva a colocar la cubierta frontal.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.