Calibreur Long retard
L’un des quatre calibreurs long retard interchangeables peut être utilisé pour limiter la plage de réglage du seuil long retard pour une plus grande précision de la protection long retard contre les surintensités.
Sélection du calibreur long retard
La plage de réglage du courant long retard sur les déclencheurs MicroLogic est définie par le calibreur long retard.
Les calibreurs disponibles sont répertoriés dans le tableau suivant :
| Référence |
Plage de réglages de la valeur Ir |
|
|---|---|---|
|
C33542 |
Standard |
0,4-1 x Ir |
|
C33543 |
Réglage bas |
0,4-0,8 x Ir |
|
C33544 |
Réglage haut |
0,8-1 x Ir |
|
C33545 |
En l'absence de protection long retard, Ir = In pour la protection court retard |
|
-
Le paramètre de courant long retard Ir est 0,4.
-
La temporisation long retard tr correspond à la valeur indiquée par le sélecteur.
Procédure de remplacement
DANGER |
|---|
|
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU
D'ARC ÉLECTRIQUE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
| AVIS |
|---|
|
Risque de détérioration du déclencheur
Avant d'effectuer les essais de tenue diélectrique,
il est obligatoire de déconnecter tous les auxiliaires électriques
(par exemple les déclencheurs voltmétriques MX ou MN) raccordés à l'appareil.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
Suivez cette procédure pour changer ou retirer le calibreur.
-
Ouvrez le disjoncteur
-
Notez les réglages des commutateurs.
-
Inspectez la zone de montage pour détecter d'éventuels débris et contaminants.
-
Prenez le calibreur de rechange.
-
Réglez les paramètres du déclencheur sur les valeurs notées précédemment ou modifiez les réglages.
DANGER