DOCA0217FR-00

Test de la protection contre les défauts à la terre

Testez le fonctionnement de la protection terre comme suit :

  1. Vérifier que le disjoncteur est fermé.
  2. A l'aide d'un tournevis fin, appuyez brièvement (< 1 s) sur TEST button en face avant du déclencheur MicroLogic.
  3. Le disjoncteur se déclenche.
  4. Si le disjoncteur ne se déclenche pas, contactez votre technicien de maintenance.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.