DOCA0096ES-03

Accesorios de aislamiento

Descripción general de los accesorios de aislamiento

Los siguientes accesorios de aislamiento se pueden usar en toda la gama de interruptores automáticos ComPact NSXm. Para obtener más información, consulte LVPED217032EN ComPact NSX & NSXm Catálogo.

Accesorio de aislamiento

Todos los conectores de alimentación

3P

4P

Cubrebornes largo

Separadores de fase

Pantalla aislante trasera

Presentación de los accesorios de aislamiento

Los siguientes accesorios de aislamiento se pueden instalar in situ.

Accesorio de aislamiento

Ventaja

Imagen del accesorio

Cubrebornes largo

Protección IP40

Separadores de fase flexibles

Mejora el aislamiento entre las conexiones de alimentación.

Pantalla aislante trasera

Mejora el aislamiento entre las conexiones de alimentación y la placa trasera, especialmente con espaciadores.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?