DOCA0096ES-03

Módulo SDx

Introducción

Se pueden instalar uno o dos módulos SDx opcionales en un interruptor diferencial (ELCB).

El módulo SDx tiene dos salidas y proporciona diferenciación de alarmas y fallos.

El módulo SDx recibe datos de la unidad de control mediante una conexión óptica.

Descripción

A Alimentación

B Salida 2 (1NO+1NC)

C Salida 1 (1NO+1NC)

D Botón giratorio de bloqueo

E Estado del módulo SDx

  • Apagado: módulo SDx sin alimentación

  • Verde: módulo SDx alimentado

F Regulador de posiciones de la salida 1

G LED de estado de la salida 1

  • Apagado: salida desactivada

  • Rojo: salida activada

H Regulador de posiciones de la salida 2

I LED de estado de la salida 2

  • Apagado: salida desactivada

  • Rojo: salida activada

J Precinto de la tapa de configuración

K Se engancha para fijarlo al ELCB

Características del módulo SDx

Alimentación: 24-240 V CA/V CC

Alimentación:

  • 2000 VA como máximo

  • 240 W como máximo

Características de la salida:

  • Tensión: 24-250 V CA/V CC

  • Corriente: 2 mA-5 A como máximo

Ajustes de salida

La función asignada a cada salida del módulo SDx se ajusta mediante un regulador de ajuste. A cada salida se le puede asignar una de las indicaciones siguientes:

  • Indicación de disparo de sobrecarga (SDT): el interruptor automático se ha disparado debido a un fallo de sobrecarga.

  • Alarma de sobrecarga (SDT105%): la corriente es superior al 105 % de la corriente ajustada (Ir).

  • Alarma de diferencial (SDV80%): la corriente de fuga es superior al 80 % del umbral de disparo por diferencial (IΔn).

  • Indicación de disparo por diferencial (SDV): el circuito se ha disparado a causa de una corriente de fuga a tierra.

T

Indicación de fallo térmico SDT

T105%

Alarma térmica SDT: 105 % Ir

V80%

Alarma de diferencial SDV: 80 % IΔn

V

Indicación de fallo por diferencial SDV

Modos de funcionamiento SDT y SDT105%

Modos de funcionamiento de la salida SDT:

  • La salida se activa cuando el interruptor automático se dispara a causa de un fallo de sobrecarga.

  • La salida se restablece cuando el interruptor automático se rearma, cierra y energiza.

Modos de funcionamiento de la salida SDT105%:

  • La salida se activa cuando la corriente es superior a 105 % x Ir.

  • La salida se restablece en uno de los casos siguientes:

    • La corriente es inferior a 105 % x Ir.

    • Después de dispararse, el interruptor automático se restablece, cierra y alimenta.

I

Corriente de carga

SDT105%

Alarma térmica

SDT

Indicación de fallo térmico

Q

Interruptor automático

Modos de funcionamiento SDV y SDV80%

Modos de funcionamiento de la salida SDV:

  • La salida se activa cuando el interruptor automático se dispara a causa de un fallo por diferencial.

  • La salida se restablece cuando el interruptor automático se rearma, cierra y energiza.

Modos de funcionamiento de la salida SDV80%:

  • La salida se activa cuando la corriente de fuga a tierra es superior a 80 % x IΔn durante más de 5 s.

  • La salida se restablece en uno de los casos siguientes:

    • La corriente es inferior a 80 % x IΔn.

    • Después de dispararse, el interruptor automático se restablece, cierra y alimenta.

IΔn

Corriente de fuga a tierra

SDV80%

Alarma de diferencial

SDV

Indicación de fallo por diferencial

Q

Interruptor automático

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?