DOCA0096ES-03

Descripción general del dispositivo

Descripción del interruptor automático y del interruptor en carga

A Conexión eléctrica (terminal EverLink, terminal EverLink con toma de tensión auxiliar, barra de bus/terminal de compresión, terminal mecánico)

B Cubierta del sistema de conexión

C Indicador de presencia de SD

D Código QR con información sobre el producto

E Características de conexionado

F Etiquetas de datos de producto y accesorios

G Mando maneta

H Botón de disparo

I Precinto de la tapa de configuración

J Curva de disparo

K Clip de fijación al carril DIN

L Botón con la configuración actual (sólo para el interruptor automático)

M Identificación del dispositivo, marcas de certificación y poderes de corte IEC/EN

N Indicador de presencia de MN o MX

O Indicador de presencia de OF

P Precinto de la tapa de accesorios

Descripción del interruptor diferencial (ELCB)

A Conexión eléctrica (terminal EverLink, terminal EverLink con toma de tensión auxiliar, barra de bus/terminal de compresión, terminal mecánico)

B Cubierta del sistema de conexión

C Indicador de presencia de SD

D Código QR con información sobre el producto

E Características de conexionado

F Etiquetas de datos de producto y accesorios

G Mando maneta

H Botón de disparo

I Precinto de la tapa de configuración

J Unidad de control

K Conmutador para aislar el dispositivo durante las pruebas dieléctricas

L Clip de fijación al carril DIN

M Identificación del dispositivo, marcas de certificación y poderes de corte IEC/EN

N Botón de pruebas de la protección de diferencial

O Señalización de disparo de diferencial

P Indicador de presencia de MN o MX

Q Indicador de presencia de OF

R Precinto de la tapa de accesorios

La unidad de control se describe en un tema específico.

Código QR

Escanee el código QR para obtener información adicional acerca del interruptor automático en el sitio web de Schneider Electric. Para escanear el código QR, use un smartphone con cámara que tenga instalado un lector de códigos QR.

Accesorios

Están disponibles para el interruptor automático los accesorios que se indican a continuación.

A Separadores de fase

B Cubrebornes largo

C Espaciadores

D Bornes de repartición (de 3 o de 6 agujeros)

E Conexión para cables con terminal y barra

F Borne a tornillo de aluminio

G Borne EverLink sin toma de tensión auxiliar

H Borne EverLink con toma de tensión auxiliar

I Tornillos rompibles de limitación del par de apriete

J Mando rotativo lateral (izquierdo o derecho)

K Mando rotativo directo

L Mando rotativo prolongado

M Maneta del eje con la puerta abierta

N PowerTag Energy F160

O Equipo auxiliar de señalización inalámbrica

P Contacto auxiliar OF o SD

Q Contacto auxiliar precableado OF

R Contacto auxiliar precableado SD

S Bobina de disparo MN o MX

T Bobina de disparo por falta de tensión MN precableada

U Disparo por derivación de MX precableado

V Dispositivo de enclavamiento de mando maneta fijo (sólo OFF)

W Dispositivo de candado de mando maneta fijo (OFF y ON)

X Dispositivo de enclavamiento de mando maneta extraíble (sólo OFF)

Y Pantalla aislante trasera

Z Módulo SDx (sólo para el interruptor automático de diferencial)

Accesorios de precintado

Los siguientes accesorios de precintado ayudan a impedir cambios no autorizados en el interruptor automático.

Tipo de precinto

Ayuda a impedir

Imagen del precinto para interruptor automático

Imagen del precinto para interruptor diferencial

Precinto de la tapa

  • Extracción de la cubierta frontal

  • Acceso a los dispositivos auxiliares

Precinto del cubrebornes largo

  • Acceso a las conexiones de alimentación (ayuda a impedir el contacto directo)

  • Desmontaje del interruptor automático

Precinto de la configuración

  • Acceso a la configuración

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?