DOCA0096ES-03

Interruptores automáticos: protección termomagnética (TM-D)

Introducción

Los interruptores automáticos equipados con unidades de control magnetotérmicas sirven para proteger los cables en sistemas de distribución alimentados por transformadores.

Las unidades de control magnetotérmicas proporcionan:

  • Protección térmica contra sobrecargas con un disparo ajustable Ir y un retardo no ajustable.

  • Protección magnética contra cortocircuitos, con un disparo fijo Ii.

En la siguiente gráfica se muestra la curva de disparo.

Ir Disparo de protección térmica

Ii Disparo instantáneo

Protección térmica (Ir)

El disparo Ir de la protección térmica se ajusta mediante un regulador de ajuste.

Al girar el regulador de ajuste de protección térmica (A) se modifica la curva de disparo (B), como se muestra en la ilustración.

Los valores de Ir son ajustables de 0,7 a 1 x In (calibre del interruptor automático), como se muestra en la siguiente tabla:

Protección térmica

Calibre del interruptor automático In (A)

16

25

32

40

50

63

80

100

125

160

Umbral de disparo entre 1,05 y 1,20 × Ir

Ir (A)

Ajustable en amperios de 0,7 a 1 x In

Retardo (s)

tr (s)

No ajustable

Protección magnética (Ii)

El valor de disparo instantáneo Ii no se puede ajustar. Su valor para cada calibre de interruptor automático se muestra en la tabla siguiente:

Protección magnética

Calibre del interruptor automático In (A)

16

25

32

40

50

63

80

100

125

160

Disparo ±20%

Ii (A)

500

600

600

600

600

800

1000

1250

1250

1250

La temporización de la protección magnética no es ajustable:

  • Tiempo sin disparo: 10 ms

  • Tiempo máximo de corte: 200 ms para I > 1.5 Ii

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?