Bloqueo del interruptor automático
Opciones de bloqueo para el mando rotativo prolongado frontal
PELIGRO |
|---|
|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O
ARCO ELÉCTRICO
Cuando el mando del interruptor automático esté
bloqueado en la posición (O) OFF, use siempre
un dispositivo sensor de tensión de capacidad adecuada para confirmar
que la alimentación esté desactivada antes de trabajar en
el equipo.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
El mando rotativo prolongado ofrece las siguientes opciones de bloqueo:
-
Impedir la apertura de la puerta.
-
Impedir la manipulación del mando rotativo.
-
Impedir la manipulación del interruptor automático.
El mando se puede bloquear en la posición O (OFF) o, en el caso del mando de la puerta negra, en la posición I (ON).
No se necesita configuración para bloquear el mando en la posición O (OFF).
Para bloquear el mando en la posición I (ON), es necesario desmontar el mando de la puerta y cambiar la configuración física del mando. Normalmente, este procedimiento se realiza durante la instalación. Consulte la hoja de instrucciones correspondiente para obtener información acerca de cómo configurar el mando para bloquearlo en la posición I (ON).
Inserción de candados en la maneta
Bloqueo del interruptor automático en posición O (OFF) con la puerta abierta
En el siguiente procedimiento se explica cómo bloquear el interruptor automático, en lugar de bloquear la maneta.
Anulación del enclavamiento de la puerta
PELIGRO |
|---|
|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O
ARCO ELÉCTRICO
La anulación del enclavamiento de la puerta sólo
podrá ser realizada por personal eléctrico cualificado.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Un enclavamiento entre la puerta y la posición del interruptor automático permite abrir la puerta solo cuando el interruptor automático está abierto y el mando rotativo está en la posición O (OFF).
Si el mando rotativo está en la posición I (ON) o en la posición Trip, el enclavamiento de la puerta le impide abrir la puerta. Para abrir la puerta, debe girar el mando hasta la posición O (OFF).
En casos excepcionales, personal cualificado puede seguir estos pasos para abrir la puerta mientras el mando rotativo se encuentra en la posición I (ON) o en la posición Trip:
|
Paso |
Acción |
|
|---|---|---|
|
1 |
Con un destornillador, gire el tornillo de bloqueo hacia la derecha 60 grados y mantenga el destornillador en esa posición. |
![]() |
|
2 |
Abra la puerta. |
![]() |
Para cerrar la puerta, utilice un destornillador para girar el tornillo de bloqueo hacia la derecha 60 grados. Con el destornillador en la misma posición, cierre la puerta y suelte el tornillo de bloqueo.
PELIGRO