Bloqueo del interruptor automático
Opciones de bloqueo con un mando rotativo lateral
PELIGRO |
|---|
|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O
ARCO ELÉCTRICO
Cuando el mando del interruptor automático esté
bloqueado en la posición (O) OFF, use siempre
un dispositivo sensor de tensión de capacidad adecuada para confirmar
que la alimentación esté desactivada antes de trabajar en
el equipo.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
El mando rotativo lateral ofrece una opción de bloqueo para impedir el uso del mando rotativo.
El mando se puede bloquear en la posición O (OFF) o, en el caso del mando lateral negro, en la posición I (ON).
No se necesita configuración para bloquear el mando en la posición O (OFF).
Antes de poder bloquear la maneta en la posición I (ON), es necesario desmontar el mando lateral y cambiar la configuración física de la maneta. Normalmente, este procedimiento se realiza durante la instalación. Consulte la I (ON)hoja de instrucciones correspondiente para obtener información acerca de cómo configurar la maneta para bloquearla en la posición .
PELIGRO