Bobinas de disparo
Introducción
Los siguientes equipos auxiliares para bobinas de disparo funcionan de forma remota mediante un comando de disparo eléctrico:
-
Disparo por derivación de MX
-
Bobina de disparo MN
-
Bobina de disparo MN con retardador El retardador ayuda a compensar disparos imprevistos debidos a bajadas de tensión transitorias. Se puede ajustar el retraso hasta tres segundos.
Se pueden instalar equipos auxiliares para bobinas de disparo por debajo de la parte frontal del interruptor automático. La presencia y características del equipo auxiliar para bobinas de disparo se muestran a través de una ventana en la parte frontal.
Para obtener más información sobre la instalación, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: EAV91202 Bobinas de disparo MN/MX - Hoja de instrucciones
Vídeo de demostración de instalación de la bobina de disparo MX
Para acceder a un vídeo de demostración sobre la instalación de una bobina de disparo MX en un interruptor automático ComPact NSXm, haga clic en el enlace https://youtu.be/kT19RO1fXT8, copie y pegue el enlace en su navegador web o escanee el código QR.
Características
Las características de los equipos auxiliares para bobinas de disparo cumplen las recomendaciones de IEC/EN 60947-2.
|
Nombre |
Imagen |
Descripción |
|---|---|---|
|
Bobina de disparo MN |
Utilice este tipo de accesorio para paradas de emergencia en modo seguro. |
|
|
Retardador para bobina de infratensión MN |
Elimina los disparos imprevistos de una bobina de infratensión estableciendo un retraso de hasta 3 s para compensar bajadas de tensión transitorias. Es posible establecer retrasos ajustables y fijos. |
|
|
Disparo por derivación de MX |
Dispara el interruptor automático cuando la tensión es más de 0,7 veces la tensión nominal (Un). NOTA: El disparo
por derivación de MX de 110/130 V CA combinado con el elemento
sensor de defecto a tierra de clase I es adecuado para la protección de defecto a tierra. En esta
aplicación, el interruptor automático se dispara cuando
la tensión supera 0,55 veces la tensión nominal (Un).
|