DOCA0096ES-03

Equipo auxiliar indicador inalámbrico

Introducción

El equipo auxiliar indicador inalámbrico proporciona información local y remota sobre el estado del interruptor automático.

La posición del equipo auxiliar indicador inalámbrico dentro de la carcasa y la configuración de Gateway o Panel Server determinan su función. El equipo auxiliar indicador inalámbrico proporciona la siguiente información de forma remota:

Posición del equipo auxiliar indicador inalámbrico Información proporcionada

Ranura OF

Estado de apertura/cierre del interruptor automático

Ranura SD

Indicación de disparo

En la ranura SD, el equipo auxiliar indicador inalámbrico puede configurarse para indicar un disparo del interruptor automático localmente. El LED de estado parpadea en naranja durante ocho horas.

El equipo auxiliar indicador inalámbrico debe estar emparejado con Gateway o Panel Server.

El equipo auxiliar indicador inalámbrico se alimenta con una batería interna. Envía una notificación para indicar que es necesario sustituir la batería.

Para obtener más información sobre la instalación, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: NNZ8881001 Hoja de instrucciones del equipo auxiliar indicador inalámbrico

Descripción

A Cubierta de la batería

B Accionador

C Botón de restablecimiento

D LED de estado

E Etiqueta con una parte adhesiva desmontable que lleva un código QR y la dirección RF-Id, que se puede utilizar durante la puesta en marcha.

F Código QR para acceder a la información del dispositivo, incluida la dirección RF-Id.

Botón de restablecimiento

El botón de restablecimiento le permite:

  • Acceder al modo de ajuste para establecer el modo de indicación del LED de estado

  • Emparejar o desemparejar el equipo auxiliar indicador inalámbrico

LED de estado

Un LED de estado del equipo auxiliar de señalización inalámbrico proporciona la información siguiente:

  • Ayuda en los pasos de puesta en marcha y mantenimiento

  • Estado de la comunicación entre el equipo auxiliar indicador inalámbrico y Gateway o Panel Server

  • Estado del equipo auxiliar indicador inalámbrico

  • Indicación de disparo del interruptor automático (disponible cuando el modo de señalización del LED está activado).

LED de estado

Descripción

Acción

El equipo auxiliar de señalización inalámbrica está apagado o no está comunicando con la pasarela o Panel Server.

Ninguno

Equipo auxiliar indicador inalámbrico en modo de emparejamiento, buscando Gateway o Panel Server.

Espere hasta que se identifiquen Gateway o Panel Server.

Equipo auxiliar de señalización inalámbrico en modo de identificación.

Espere hasta que se detecte en la red el equipo auxiliar de señalización inalámbrico.

Equipo auxiliar de señalización inalámbrico en comunicación. Un parpadeo verde en cada trama enviada.

Ninguno

Pérdida de comunicación ocasional con la pasarela o Panel Server. Un parpadeo rojo en cada trama perdida.

Verifique la configuración de la comunicación con Gateway o Panel Server.

No hay comunicación con Gateway o Panel Server.

Verifique la configuración de la comunicación con Gateway o Panel Server.

Equipo auxiliar de señalización inalámbrico en modo de ajuste, con el modo de señalización del LED desactivado.

Active el modo de señalización del LED pulsando el botón Restablecer.

Equipo auxiliar de señalización inalámbrico en modo de ajuste, con el modo de señalización del LED activado.

Desactive el modo de indicación de LED pulsando el botón Restablecer tres veces en menos de dos segundos.

Indicación de disparo cuando el equipo auxiliar de señalización inalámbrico se encuentra en la ranura SD y configurado con el modo de señalización del LED activado

Compruebe la causa del disparo.

Parpadea solo cuando el accionador está activado

Batería sin carga. Tres parpadeos rojos cada vez que se activa el equipo auxiliar inalámbrico de señalización.

Cambie la batería.

Puesta en marcha

Ponga en marcha el equipo auxiliar indicador inalámbrico utilizando el software EcoStruxure Power Commission o las páginas web de Gateway o Panel Server.

NOTA: El equipo auxiliar de señalización inalámbrica se puede poner en servicio con el dispositivo apagado. Antes de proceder con el emparejamiento, asegúrese de que la pasarela o el Panel Server tengan la versión de firmware más reciente disponible. Consulte la guía del usuario de la puerta de enlace pertinente.

Paso

Acción

1

Ponga el equipo auxiliar de señalización inalámbrico en modo de emparejamiento de una de las siguientes maneras:

  • Si el equipo auxiliar de señalización inalámbrica no está instalado en el dispositivo, pulse el botón de restablecimiento o el accionador.

  • Si el equipo auxiliar de señalización inalámbrica está instalado en el dispositivo sin cubierta frontal, pulse el botón de restablecimiento.

  • Si el equipo auxiliar de señalización inalámbrica está instalado en la ranura OF, cambie el estado del dispositivo abriendo o cerrando el dispositivo.

  • Si el equipo auxiliar de señalización inalámbrica está instalado en la ranura SD, pulse el botón push-to-trip.

NOTA: El aparato debe estar cerrado antes de pulsar el botón push-to-trip.

Resultado: el LED de estado parpadea en naranja. El equipo auxiliar de señalización inalámbrico permanece en modo de emparejamiento durante tres minutos.

2

Empareje Gateway o Panel Server con el equipo auxiliar indicador inalámbrico mediante el software EcoStruxure Power Commission o las páginas web de Gateway o Panel Server.

Resultado: El LED de estado parpadea en verde para indicar que el equipo auxiliar está emparejado.

3

Configure el equipo auxiliar indicador inalámbrico mediante el software EcoStruxure Power Commission o las páginas web de Gateway o Panel Server.

Cambio del canal de radiofrecuencia

Para cambiar el canal de radiofrecuencia que usan la pasarela o Panel Server para comunicarse:

Paso

Acción

1

Reactive el equipo auxiliar de señalización inalámbrico en modo de emparejamiento de una de las maneras siguientes:

  • Si el equipo auxiliar de señalización inalámbrica no está instalado en el dispositivo, pulse el botón de restablecimiento o el accionador.

  • Si el equipo auxiliar de señalización inalámbrica está instalado en el dispositivo sin cubierta frontal, pulse el botón de restablecimiento.

  • Si el equipo auxiliar de señalización inalámbrica está instalado en la ranura OF, cambie el estado del dispositivo abriendo o cerrando el dispositivo.

  • Si el equipo auxiliar de señalización inalámbrica está instalado en la ranura SD, pulse el botón push-to-trip.

NOTA: El aparato debe estar cerrado antes de pulsar el botón push-to-trip.

Resultado: El equipo auxiliar de señalización inalámbrica se activa y está listo para configurarlo durante tres minutos.

2

Cambie el canal de radiofrecuencia que utilizan la pasarela o Panel Server para comunicarse con el equipo auxiliar de señalización inalámbrica mediante el software EcoStruxure Power Commission o las páginas web de la pasarela o Panel Server.

Resultado: El LED de estado parpadea en verde para indicar que el equipo auxiliar se comunica con la pasarela o Panel Server.

Ajuste del modo de señalización del LED

Active el modo de señalización del LED del equipo auxiliar de señalización inalámbrico para indicar un disparo localmente cuando el equipo auxiliar de señalización inalámbrico esté instalado en la ranura SD. El modo de señalización del LED está desactivado de forma predeterminada.

Siga este procedimiento para cambiar el modo de señalización del LED.

Paso

Acción

1

Pulse el botón de restablecimiento con la herramienta proporcionada.

Resultado: se activa el equipo auxiliar indicador inalámbrico.

2

Pulse el botón de restablecimiento tres veces en menos de dos segundos.

Resultado: el equipo auxiliar de señalización inalámbrico está en modo de ajuste. El LED de estado parpadea tres veces cada dos segundos si el modo de señalización del LED está desactivado, o seis veces cada dos segundos si el modo de señalización del LED está activado.

3

Pulse el botón de restablecimiento una vez para cambiar el modo de señalización del LED de desactivado a activado o de activado a desactivado.

4

Para salir del modo de ajuste, mantenga pulsado el botón de restablecimiento durante tres segundos.

NOTA: Si no se pulsa el botón de restablecimiento, el equipo auxiliar de señalización inalámbrico sale del modo de ajuste después de dos minutos.

Sustitución de la batería interna

El equipo auxiliar de señalización inalámbrico envía una notificación seis meses antes de que sea necesario cambiar la batería.

Utilice una batería Murata CR1632 para sustituir la batería interna.

Siga este procedimiento para sustituir la batería interna.

Paso

Acción

1

Extraiga el equipo auxiliar de señalización inalámbrico de su ranura. Consulte NNZ8881001 Hoja de instrucciones del equipo auxiliar de señalización inalámbrica.

2

Presione el pestillo móvil de la cubierta de la batería.

3

Retire la cubierta de la batería.

4

Retire la batería y recíclela.

5

Pulse el botón de restablecimiento con la herramienta proporcionada.

6

Inserte la batería nueva siguiendo las indicaciones del compartimento de la batería.

7

Vuelva a colocar la cubierta de la batería y ciérrela.

8

Vuelva a instalar el equipo auxiliar de señalización inalámbrico en su ranura.

9

Vuelva a colocar la cubierta delantera del interruptor automático.

Sustitución del equipo auxiliar indicador inalámbrico

Siga este procedimiento para desemparejar el equipo auxiliar indicador inalámbrico y eliminarlo en el software EcoStruxure Power Commission o en las páginas web de Gateway o Panel Server antes de sustituir el equipo auxiliar indicador inalámbrico.

Paso

Acción

1

Extraiga el equipo auxiliar indicador inalámbrico de su ranura. Consulte Hoja de instrucciones del equipo auxiliar indicador inalámbrico.

2

Desempareje el equipo auxiliar indicador inalámbrico pulsando el botón de restablecimiento durante al menos tres segundos y soltándolo, o utilizando el software EcoStruxure Power Commission o las páginas web de Gateway o Panel Server.

3

Instale el nuevo equipo auxiliar de señalización inalámbrico en su ranura.

4

Empareje el equipo auxiliar de señalización inalámbrico siguiendo el procedimiento de Puesta en servicio.

5

Vuelva a colocar la cubierta delantera del interruptor automático.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?