990-5997E-019

설치 절차

주의: 이 설명서의 그림은 700mm 길이의 빈 배터리 캐비넷에서 설치하는 경우를 나타냅니다. 배터리 차단기 키트는 1100mm 길이의 빈 배터리 캐비넷 또는 접지된 외함에도 설치할 수 있습니다.
  1. 배터리 차단기 키트를 장착합니다. 다음 절차 중 하나를 따릅니다.
  2. 신호 선 연결.
  3. 전원 케이블 연결.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.