990-5997D-028

Процедура установки

Примечание: На иллюстрациях в этом руководстве показана установка в пустом шкафу для батарей шириной 700 мм. Комплект батарейного автомата также можно установить в пустой шкаф для батарей шириной 1100 мм или заземленный металлический корпус.
  1. Установите комплект батарейного автомата. Следуйте одной из процедур:
  2. Подключение сигнальных кабелей.
  3. Подключение силовых кабелей.
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.