990-5997D-004

Installationsprocedure

BEMÆRK: Illustrationerne i denne manual viser installation i et tomt batteriskab med en bredde på 700 mm. Batteriafbrydersættet kan også installeres i et 1100 mm tomt batteriskab eller i en jordet metalboks.
  1. Installer batteriafbrydersættet. Følg én af disse procedurer:
  2. Tilslut signalkablerne.
  3. Tilslut strømkablerne.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.