990-6287B-012

Démarrer et ajouter une ASI à un système parallèle en cours de fonctionnement

Cette procédure permet de démarrer une ASI et de l'ajouter à un système parallèle en cours de fonctionnement.

IMPORTANT: Avant de pouvoir ajouter une ASI à un système parallèle, ce dernier doit être configuré par Schneider Electric.

  1. Sur la nouvelle ASI, vérifiez ce qui suit :
    1. L'ensemble des interrupteurs de l'ASI (interrupteur d'entrée de l'unité UIB, interrupteur d'entrée du commutateur statique SSIB et interrupteur de sortie de l'unité UOB) sont ouverts (position OFF).
    2. Le/les disjoncteur(s) batterie BB sont ouverts (position OFF).
  2. Fermez (position ON) l'interrupteur d'entrée de l'unité UIB de l'ASI. Vérifiez que l'état du PFC est normal. Ensuite, mettez l'interrupteur d'entrée du commutateur statique SSIB de l'ASI en position ON (fermée), vérifiez que la LED de bypass est éteinte et mettez l'interrupteur de sortie de l'unité UOB de l'ASI en position ON (fermée).

    Lorsque la LED verte de l'onduleur est allumée de manière continue, l'ASI a rejoint le système parallèle en cours de fonctionnement.

    Les LED s'affichent comme suit dans l'interface utilisateur :

    NOTE: Si le démarrage automatique est désactivé, l'onduleur et le bypass ne redémarreront pas automatiquement. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Gestion > Marche/Arrêt Onduleur > Act. un seul ondul..
  3. Fermez (position ON) le(s) disjoncteur(s) batterie BB de l'ASI.
  4. Vérifiez que la charge est partagée correctement entre les ASI parallèles.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.