990-6287B-017

Avvio e aggiunta di un'unità UPS a un sistema in parallelo in funzione

Questa procedura consente di avviare un'unità UPS e di aggiungerla a un sistema in parallelo in funzione.

IMPORTANTE: Prima di poter aggiungere un UPS a un sistema in parallelo, il sistema in parallelo deve essere configurato da Schneider Electric.

  1. Sul nuovo UPS verificare che:
    1. Tutti gli interruttori dell'UPS, ovvero interruttore di ingresso unità (UIB), interruttore ingresso commutatore statico (SSIB) e interruttore di uscita unità (UOB), si trovino in posizione di spegnimento (aperti).
    2. Gli interruttori delle batterie (BB) si trovino in posizione di spegnimento (aperti).
  2. Portare l'interruttore di ingresso unità (UIB) dell’UPS in posizione di accensione (chiuso). Verificare che lo stato del diagramma sinottico di PFC sia normale. Portare quindi l'interruttore ingresso commutatore statico (SSIB) dell'UPS in posizione ON (chiuso), verificare che il LED di bypass sia spento e portare l'interruttore di uscita unità (UOB) dell'UPS in posizione ON (chiuso).

    Quando il LED dell'inverter diventa di colore verde fisso, l'UPS si è collegato al sistema in parallelo in funzione.

    I LED sull'interfaccia utente sono visualizzati come mostrato di seguito:

    NOTA: Se l'avvio automatico è disabilitato, inverter e bypass non vengono riavviati automaticamente. Nella schermata principale del display, selezionare Controllo > Inverter ON/OFF > Accendi INV singolo.
  3. Portare l'interruttore delle batterie (BB) dell'UPS in posizione di accensione (chiuso).
  4. Verificare la condivisione corretta del carico tra le unità UPS in parallelo.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.