990-6287A-005

Starten und Hinzufügen einer USV zu einem laufenden Parallelsystem

Gehen Sie wie folgt vor, um eine USV zu starten und zu einem laufenden Parallelsystem hinzuzufügen.

WICHTIG: Bevor Sie eine USV einem Parallelsystem hinzufügen können, muss dieses von Schneider Electric konfiguriert werden.

  1. Überprüfen Sie an der neuen USV:
    1. Alle USV-Schalter (Eingangsschalter UIB, Eingangsschalter für statischen Bypass SSIB und Ausgangsschalter UOB) befinden sich in der Position AUS (geöffnet).
    2. Die Batterieschalter (BB) befinden sich in der Position AUS (geöffnet).
  2. Drehen Sie den Eingangsschalter (UIB), den Eingangsschalter für statischen Bypass (SSIB) und den Ausgangsschalter (UOB) der USV in die Position EIN (geschlossen).

    Wenn die Wechselrichter-LED stetig grün leuchtet, wurde die USV in das laufende Parallelsystem aufgenommen.

    Auf der Benutzeroberfläche leuchten die folgenden LEDs:

  3. Drehen Sie den/die Batterieschalter (BB) der USV in die Position EIN (geschlossen).
  4. Überprüfen Sie die korrekte Lastteilung zwischen den parallelen USV-Einheiten.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.