990-6287B-012

Passage d'un système parallèle du mode normal au mode bypass de maintenance

  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Gestion > Marche/Arrêt Onduleur > Désact. ondul. par..

    Toutes les ASI passent en mode de dérivation statique.

  2. Fermez le disjoncteur du bypass de maintenance MBB.

    La continuité d'alimentation de la charge est désormais assurée via le disjoncteur du bypass de maintenance MBB.

  3. Ouvrez les disjoncteurs batteries BB de toutes les ASI.
  4. Ouvrez (position OFF) les disjoncteurs d'entrée de l'unité UIB et les disjoncteurs d'entrée du commutateur statique SSIB de toutes les ASI.
  5. Ouvrez (position OFF) les disjoncteurs de sortie de l'unité UOB de toutes les ASI ainsi que le disjoncteur d'isolation du système SIB.
DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
  • Après que l'affichage se soit éteint, attendez au moins 5 minutes avant de retirer le capot de l'ASI pour que les condensateurs se déchargent entièrement.
  • Avant de travailler sur l'ASI, assurez-vous qu'aucune borne ne présente de tension dangereuse.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.