990-6287A-005

Umschalten eines Parallelsystems aus dem normalen in den Wartungs-Bypass-Modus

  1. Wählen Sie im Hauptbildschirm der Anzeige Steuerung > Wechselrichter ein/aus > Parallel-WR aus.

    Alle USV-Systeme wechseln in den statischen Bypass-Modus.

  2. Drehen Sie den Wartungs-Bypass-Schalter (MBB) in die Position EIN (geschlossen).

    Die Last wird nun über den Wartungs-Bypass-Schalter (MBB) versorgt.

  3. Drehen Sie die Batterieschalter (BB) aller USV-Systeme in die Position AUS (geöffnet).
  4. Drehen Sie die Eingangsschalter UIB und die Eingangsschalter für statischen Bypass SSIB aller USV-Systeme in die Position AUS (geöffnet).
  5. Drehen Sie die Ausgangsschalter UOB aller USV-Systeme und den System-Trennschalter SIB in die Position AUS (geöffnet).
GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
  • Warten Sie, nachdem die Anzeige ausgeschaltet ist, mindestens 5 Minuten, bevor Sie die Abdeckung der USV abnehmen, sodass die Kondensatoren vollständig entladen werden können.
  • Bevor Sie Arbeiten an der USV durchführen, prüfen Sie immer auf gefährliche Spannungen an allen Anschlussklemmen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.