990-6287B-017

Panoramica del sistema in parallelo

In un sistema UPS in parallelo, l'impedenza dei percorsi di bypass deve essere controllata. Quando si opera in modalità bypass, la condivisione del carico in parallelo è determinata dall'impedenza totale del percorso di bypass, che include i cavi, il quadro elettrico, il commutatore statico e la configurazione dei cavi.

UIB Interruttore di ingresso unità
SSIB Interruttore ingresso commutatore statico
UOB Interruttore di uscita unità
MBB Sezionatore bypass di manutenzione
SIB Sezionatore di isolamento sistema
BB Interruttore delle batterie
AVVISO
Risk of equipment damage
To ensure correct load sharing in bypass operation in a parallel system, the following recommendations apply:
  • The bypass cables must be the same length for all UPSs.
  • The output cables must be the same length for all UPSs.
  • The input cables must be the same length for all UPSs in a single mains system.
  • Cable formation recommendations must be followed.
  • The reactance of busbar layout in the bypass/input and output switchgear must be the same for all UPSs.
If the above recommendations are not followed the result can be uneven load sharing in bypass and overload of individual UPSs.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.