990-6287B-017

Avvio di un singolo UPS in modalità normale con ingresso singolo

NOTA: All'avvio dell'UPS, verranno utilizzate le impostazioni memorizzate.
  1. Verificare che tutti gli interruttori si trovino in posizione di spegnimento (aperto).
  2. Portare l'interruttore di ingresso unità (UIB) in posizione di accensione (chiuso).

    Il display si accende e viene visualizzata la schermata principale.

  3. Portare l'interruttore di ingresso unità (UIB) in posizione di accensione (chiuso).

    Il raddrizzatore esegue la rampa d'avvio. Quando il raddrizzatore è pronto, l'inverter viene avviato e sincronizzato con il bypass. Attendere circa 20 secondi fino a quando il LED dell'inverter diventa di colore verde fisso e l'UPS effettua automaticamente il trasferimento dalla modalità bypass statico a quella normale.

    I LED sull'interfaccia utente sono visualizzati come indicato di seguito:

  4. Attendere circa 20 secondi fino a quando il LED dell'inverter diventa di colore verde fisso e l'UPS effettua automaticamente il trasferimento dalla modalità bypass statico a quella normale.

    I LED sull'interfaccia utente sono visualizzati come mostrato di seguito:

    NOTA: Il LED BATTERIA lampeggia.
    NOTA: Se l'avvio automatico è disabilitato, inverter e bypass non vengono riavviati automaticamente. Nella schermata principale del display, selezionare Controllo > Inverter ON/OFF > Accendi INV singolo.
  5. Portare l'interruttore delle batterie (BB) in posizione di accensione (chiuso).

    I LED sull'interfaccia utente sono visualizzati come mostrato di seguito:

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.