990-6287B-017

Configurazione delle impostazioni di uscita

AVVISO
pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Eventuali modifiche ai parametri dell'UPS possono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato che ha frequentato il corso di formazione richiesto.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
  1. Dalla schermata principale del display, selezionare Impostaz > Impostaz Avanzate > Impostazioni uscita.
  2. Impostare la Frequenza di uscita (Hz). Scegliere tra 50 e 60 Hz.
  3. Impostare la Tensione uscita (V). Scegliere tra 380, 400 e 415 V.
  4. Impostare la compensazione della tensione in uscita (%). Scegliere un valore compreso tra –5 e 5.
  5. Toccare Salva impostazioni.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.