990-6287B-017

Isolamento di un UPS singolo dal sistema in parallelo

Questa procedura consente di arrestare un'unità UPS in un sistema in parallelo in funzione.

NOTA: Prima di avviare questa procedura, accertarsi che tutte le unità UPS rimanenti siano in grado di alimentare il carico.
  1. Solo per doppie reti di alimentazione: Portare l'interruttore ingresso commutatore statico (SSIB) dell'UPS in posizione di spegnimento (aperto).
  2. Nella schermata principale del display, selezionare Controllo > Inverter ON/OFF > Spegni INV singolo.
  3. Portare l'interruttore di uscita unità (UOB) dell'UPS in posizione di spegnimento (aperto).
  4. Portare l'interruttore di ingresso unità (UIB) dell'UPS in posizione di spegnimento (aperto).
  5. Portare l'interruttore delle batterie (BB) dell'UPS in posizione di spegnimento (aperto).
PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
  • Attendere almeno 5 minuti prima di rimuovere la copertura dell'UPS dopo lo spegnimento del display per consentire ai condensatori di scaricarsi completamente.
  • Misurare sempre le tensioni pericolose su tutti i connettori prima di lavorare sull'UPS.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.