990-6392E-006

Conexión de los cables de alimentación para sistemas 3:1

  1. Conecte el cable de PE.
  2. Siga uno de estos procedimientos:
    • Para suministro de red simple: Conecte los cables de entrada.
    • Para suministro de red doble: Conecte los cables de derivación.
  3. Conecte los cables de salida del SAI.
  4. Conecte los cables de carga.
  5. Sujete los cables con aliviadores de tensión de cable.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?