990-6392E-006

Información general del sistema Easy UPS 3-Phase Modular con panel de derivación de mantenimiento

UIB Disyuntor de entrada de unidad
SSIB Disyuntor de entrada de conmutador estático
UOB Interruptor de salida de la unidad
IMB Conmutador interno de mantenimiento
MBB Conmutador de derivación de mantenimiento
BB Disyuntor de batería

Sistema en paralelo Easy UPS 3-Phase Modular

Sistema en paralelo – Suministro de red simple principal (un interruptor interno)

Sistema en paralelo – Suministro de red doble (un interruptor interno)

Sistema en paralelo – Suministro de red simple principal (cuatro interruptores internos)

Sistema en paralelo – Suministro de red doble (cuatro interruptores internos)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?