990-6392E-006

Información general del sistema Easy UPS 3M Advanced con panel de derivación de mantenimiento

UIB Disyuntor de entrada de unidad
SSIB Disyuntor de entrada de conmutador estático
UOB Interruptor de salida de la unidad
IMB Conmutador interno de mantenimiento
MBB Conmutador de derivación de mantenimiento
BB Disyuntor de batería

Sistema unitario de Easy UPS 3M Advanced Single System: suministro de red simple principal

Sistema unitario de Easy UPS 3M Advanced Single System: suministro de red doble

Sistema en paralelo de Easy UPS 3M Advanced

Sistema en paralelo: suministro de red simple principal

Sistema en paralelo: suministro de red doble

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.