990-6392E-006

Conexión de los cables de señal para Easy UPS 3-Phase Modular

NOTA: Pase los cables de señal separados de los cables de alimentación.

La dimensión de cable de señal recomendada es de 0,8 mm2.

  1. Retire la tapa de plástico del interruptor de salida de la unidad UOB/disyuntor de aislamiento del sistema SIB y el conmutador de derivación de mantenimiento MBB/conmutador de derivación externa de mantenimiento (MBB ext.) para acceder a los conmutadores AUX.

    Conmutadores AUX en MBB (MBB ext.)

  2. Conecte los cables de señal (no suministrados) del conmutador AUX del interruptor de salida de la unidad UOB/disyuntor de aislamiento del sistema SIB al SAI.
  3. Conecte los cables de señal (no suministrados) del primer conmutador AUX del conmutador de derivación de mantenimiento MBB/derivación externa de mantenimiento (MBB ext.) al SAI.
  4. Fije los cables de señal a los aliviadores de tensión de cable.
  5. Cierre la puerta interior y fíjela con los tornillos.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?