990-6392D-006

Conexión de los cables de señal para Easy UPS 3L

NOTA: Pase los cables de señal separados de los cables de alimentación.

La dimensión de cable de señal recomendada es de 0,8 mm2.

  1. Retire la tapa de plástico del interruptor de salida de la unidad UOB y el conmutador de derivación de mantenimiento MBB para acceder a los conmutadores AUX.

    Conmutadores AUX en MBB

    NOTA: UOB contiene un conmutador AUX y MBB contiene tres conmutadores AUX.
  2. Conecte los cables de señal (no suministrados) del conmutador AUX del interruptor de salida de la unidad UOB al SAI.
  3. Conecte los cables de señal (no suministrados) del primer conmutador AUX del conmutador de derivación de mantenimiento MBB al SAI.
  4. Fije los cables de señal a los aliviadores de tensión de cable.
  5. Cierre la puerta interior y fíjela con los tornillos.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?