990-6392E-006

Información general del sistema Easy UPS 3S con panel de derivación de mantenimiento en paralelo

UIB Interruptor de entrada de la unidad
SSIB Interruptor de entrada de conmutador estático
UOB Interruptor de salida de unidad
MBB Conmutador de derivación de mantenimiento en el SAI
SIB Conmutador de aislamiento del sistema
Disyuntor de derivación externa de mantenimiento Conmutador de derivación externa de mantenimiento
NOTA: En los sistemas en paralelo con un conmutador de derivación externa de mantenimiento (MBB ext.), los conmutadores de derivación de mantenimiento (MBB) del SAI deben bloquearse con candado en la posición abierta.

Sistema Easy UPS 3M de suministro de red simple

Sistema Easy UPS 3S de suministro de red doble

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.