990-6392E-012

Raccordement des câbles de signal pour Easy UPS 3S

NOTE: Acheminez les câbles de signal séparément des câbles d'alimentation.

La section de câble de signalisation recommandée est de 0,8 mm2.

  1. Retirez le cache en plastique de l'interrupteur de bypass de maintenance MBB pour accéder aux borniers AUX.

    Interrupteurs AUX dans le MBB

  2. Raccordez les câbles de signalisation (non fournis) des trois interrupteurs AUX dans le MBB aux ASI à l'aide de l'une des trois méthodes suivantes.

    Méthode de raccordement n° 1

    Méthode de raccordement n° 2

  3. Fixez les câbles de signal aux passages de câbles.
  4. Fermez la porte intérieure et fixez-la avec les vis.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?