990-6392E-012

Raccordement des câbles de signal pour Easy UPS 3L

NOTE: Acheminez les câbles de signal séparément des câbles d'alimentation.

La section de câble de signalisation recommandée est de 0,8 mm2.

  1. Retirez le cache en plastique de l'interrupteur de sortie de l'unité UOB et de l'interrupteur de bypass de maintenance MBB pour accéder aux borniers AUX.

    Interrupteurs AUX dans le MBB

    NOTE: UOB contient un bornier AUX et MBB contient trois interrupteurs AUX.
  2. Raccordez les câbles de signalisation (non fournis) du bornier AUX dans l'interrupteur de sortie de l'unité UOB à l'ASI.
  3. Raccordez les câbles de signalisation (non fournis) du premier bornier AUX dans l'interrupteur de bypass de maintenance MBB à l'ASI.
  4. Fixez les câbles de signal aux passages de câbles.
  5. Fermez la porte intérieure et fixez-la avec les vis.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.