990-6392E-012

Raccordement des câbles d'alimentation pour les systèmes 3:3

  1. Branchez le câble PE.
  2. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Pour l'alimentation secteur simple : Raccordez les câbles d'entrée.
    • Pour l'alimentation secteur double : Raccordez les câbles de bypass.
  3. Raccordez les câbles de sortie de l'ASI.
  4. Raccordez les câbles de charge.
  5. Fixez les câbles à l'aide d'attaches aux séparateurs de câbles.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?