990-6392E-012

Vue d'ensemble du système Easy UPS 3-Phase Modular avec coffret bypass de maintenance externe

UIB Disjoncteur d'entrée de l'unité
SSIB Disjoncteur d'entrée du contacteur statique
UOB Interrupteur de sortie de l'unité
IMB Interrupteur de maintenance interne
MBB Contacteur statique de maintenance
BB Disjoncteur batterie

Système parallèle Easy UPS 3-Phase Modular

Système parallèle - Alimentation secteur simple (un interrupteur interne)

Système parallèle - Alimentation secteur double (un interrupteur interne)

Système parallèle - Alimentation secteur simple (quatre interrupteurs internes)

Système parallèle - Alimentation secteur double (quatre interrupteurs internes)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?