990-6392E-012

Environnement

  En fonctionnement En stockage
Température de 0 °C à 40 °C de -25 °C à 55 °C
Humidité relative 5-95 %, sans condensation 10-80 % sans condensation
Catégorie de protection IP20
Couleur RAL 9003, niveau de brillance 85 %
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?